结果:找到"AD arc via Script",相关内容86条
- VS1010D的HDMIARC的解码功能
- VS1010HDMIARC板展示了VS1010D的HDMIARC的解码功能,配合软件和硬件,能够应用在电视音频系统上,例如有源扬声器和音频放大器。HDMIARC“音频回传信道”是HDMI规范的功能之一。使用ARC功能,能够将电视的音频信号“传回”音响设备上,例如在电视上播放Youtube或Netflix等视频,能够将视频内的音频信回传送到支持HDMIARC的外部扬声器上播放。电视制造商采用ARC而放弃旧有的光学、同轴或模拟等接口,除了可以提高数字音频兼容性外,同时也可以降低成本。VS1010HDMIARC演示板支持HDMIARC、光纤、同轴和USB音频等数字输入接口,也提供模拟线路输出、模拟...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: HDMI ARC ,解码功能 发帖人:VLSI 发帖时间:2021-10-13 16:49:00
- 在ad中有很多arc(arc是importdxf导入的),怎么用Script批量转成via呢?
- 在ad中有很多arc(arc是importdxf时导入的),怎么把这些arc都批量转成via呢?有没有Script,可以批量把arc转换为via?手动去做太麻烦了
- 所属专栏: SMT贴片 标签: AD arc via Script 发帖人:southwave 发帖时间:2020-06-23 11:57:00
- "viaonpad"能不能做?
- 如果设计成viaonpad,SMT贴片会不会出现问题?如果能做,有什么具体要求吗?比如过孔大小之类的
- 所属专栏: SMT贴片 标签: via on pad 发帖人:威廉老王子 发帖时间:2020-04-19 20:22:00
- 警惕AD的另类营销,据网友反馈要价15W一份,到期还要续费哦,不交钱可能还要坐班房哦。
- 警惕AD的另类营销,据网友反馈要价15W一份,到期还要续费哦,不交钱可能还要坐班房哦,大家支持一下立创EDA吧。
- 所属专栏: PCB打样 标签: AD 发帖人:大浪淘沙 发帖时间:2019-12-17 10:54:00
- 警惕AD的另类营销,AD威胁说还要坐班房哦,大家改用立创EDA吧
- 警惕AD的另类营销,据网友反馈要价15W一份,到期还要续费哦,不交钱可能还要坐班房哦,大家支持一下立创EDA吧。
- 所属专栏: PCB设计 标签: AD 发帖人:大浪淘沙 发帖时间:2019-12-17 10:41:00
- AD会删客户文件吗?
- 一个奇怪的经历,AD绘制的PCB使用嘉立创下单助手下单后,PCB工程文件会丢失?第一天晚上改了一部分文件,时间在0:24分左右;第二天又改了一部分,改完打压缩包使用下单助手上传嘉立创,关机后再次打开发现当天改的全部丢失损坏或损坏,包括上传的压缩包都没有了,全部被删除,回收站没有,工程文件损坏,由于原理图没有改,还是昨天的时间,没有损坏,损坏的都是最新的文件,说明有某种程序暗中操作了,连那个保存历史备份的历史文件夹也被干掉了,而且是按照时间来的,最新的几个小时内的文件会损坏,PCB打开是空的,已经碰到过两次这种情况,每次都是上传嘉立创后出现;第一次是在家里电脑上传的,移动硬盘到公司里发现丢失文...
- 所属专栏: PCB打样 标签: AD 发帖人:Tesla 发帖时间:2019-11-23 16:46:00
- 请教一下这样打过孔的意义何在?
- 请教一下,红色框框是过孔,打到GND的,为什么不是直接一个过孔就好了。而是要这样弄个长方形呢?还有问一下在EDA打这样的过孔,是不是要自己放一排过孔组合起来呢?有没有便捷的方法?谢谢
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCB 过孔 via 发帖人:dcr0530 发帖时间:2019-11-22 19:45:00
- 关于via过孔盖油和塞油
- 一直在嘉立创打板,包括小批量。嘉立创的电路板过孔盖油轻微、发黄,以不上锡为标准。有一次,焊盘和VIA离的太近,而过孔盖油轻微、发黄,手焊,焊盘上锡过多,焊盘和过孔短路了。投诉,官方答复:只能保证过孔不上锡,非问题。自此之后,电路板增加了规则:焊盘和VIA间距须大于8mil尽管增加了规则,但任然很担心焊接时不小心导致短路。自此,小批量就不敢走嘉立创了。近半年来,试了一些其他打样厂,都能做到过孔完整盖油、不发黄。论坛上也断有人反馈盖油问题。建议嘉立创稍微重视一下这个细节问题,让用户感受到品质更高。别人能解决好,你们应该也能解决。谢谢!
- 所属专栏: PCB打样 标签: via 过孔 盖油 塞油 发帖人:zhouziwei 发帖时间:2019-06-13 18:59:00
- EDA导出AD封装后。在AD软件打印显示有问题
- EDA导出AD封装后。在AD软件打印显示有问题,左右原理图内容正常打印,右边无法打印
- 所属专栏: 原理图设计 标签: AD 发帖人:aochen 发帖时间:2019-06-04 11:57:00
- AD的版本兼容问题之漏阻焊开窗(请用Gerber文件下单)
- 今天发现一个问题。客户使用我们的小助手下单的时候,展示的图形是正常的,主要是指下图四个大阻焊开窗。但是真正处理完的工程资料后,发现这四个位置并没有开窗。分析原因。这个原因主要是由于客户layout时使用了高版本的AD软件,这四个位置的焊盘是使用Track画出来的,在传统的低版本中是走线的意思,一般Track是不会有阻焊开窗的。但是在高版本AD中新增了一个功能,就是给予了Track特殊属性,使之在输出Gerber的时候可以输出对应的阻焊开窗。如下图所示,给Track设置了Manual属性,输出的时候就会有阻焊开窗。但是如果使用低版本的AD打开这文件,是识别不了这个属性的,就会默认输出没有开阻焊...
- 所属专栏: PCB打样 标签: AD 发帖人:GUO 发帖时间:2019-01-11 14:36:00
返回